This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:强制采用 PWM 模式?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586646/tps61193-force-pwm-mode

器件型号:TPS61193

在 TPS61193上是否有任何强制 PWM 模式的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、这适用于12V IN、28V OUT -因此在升压模式下、负载非常轻、如100mA;但如果可能、我希望强制执行 PWM 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过单独的电子邮件回复了您

    谢谢、

    辽卡特