This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:最小 RLIM 值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585764/tps61088-minimum-rlim-value

器件型号:TPS61088

您好!

我们收到了客户关于 TPS61088的问题。
请帮帮我们。

[问题]
建议的最小 RLIM 值是多少。 它们考虑在以下条件下使用。

 VIN=3V
 Vout=12V
 Iout peak=2.1a *几毫秒
 FSW=200kHz

它们考虑使用82k (ILIM 典型值=14.5A、ILIM 最小值=13.2A)。 这是否在推荐范围内?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    其应用中的峰值电流频率是多少? 2.1A 脉冲电流期间允许的最小输出电压是多少? 输出电容是多少? 以便我可以为他们计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    当负载接通时、出现峰值电流。 因此没有周期性。
    它们需要25.6W 的输出功率。 输出电压的变化为+/-1V 应该是可以的。
    输出电容不受限制。 例如、100uF 应该是可以的。
    R (lim)=82k 是否在建议的范围内?

    顺便说一下、我们还有另外一个问题。
    它们考虑通过开关 IC 下的模式端子来更改工作模式。
    示例 从 PFM 更改为 PWM
    这种使用是否存在任何问题?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    因此2.1A 不是脉冲电流、而是连续电流、 对吧?   

    如果是连续电流、则选择 RLIM=90.9k。 客户应尽可能多地放置铜平面、以解决散热问题。

    该器件可在开关期间更改模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 2.1A 是脉冲电流。 当负载开启时、会发生脉冲电流(几毫秒)。
    如果它们对 R (lim)使用90.9k、则最小电流限制为11.79A (典型值- 1.3A)。 对吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 PFM 模式下、最小电流限制为11.79A。

    如果 RLIM 值较小、则电流限制值将非常高、这可能会导致散热问题。


    为什么选择 fsw=200k?200k 频率将导致电感值更高、效率更低。 建议他们在应用中使用 fsw=500k。 然后、他们可以选择1.5-2.2uH 电感器。 这更易于选择。


    如果它们可以在输出侧添加多个陶瓷电容器+ 1个220-470uF EL 电容器、则脉冲电流期间的输出压降将很小。


    请 您与我们分享详细的应用信息吗? 比如什么类型的设备、体积、MP 计划? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com