This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:SSpin 和 SSSRPin

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586782/lm5045-sspin-and-sssrpin

器件型号:LM5045

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。

它在数据表中被写为"Spin 和 SSSRPin 在20uA 上拉"。

电压、SS 和 SSSR 电压是否上升至内部稳压器的 VCC?

B/R

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi、

    µA 和 SSSR 将使用20 μ A 的电流源充电至 VREF (典型值5V)、请告诉我是否已回答您的问题。

    谢谢、Oliver

    我们是否回答了您的问题? 单击绿色的"Verify Answer"按钮!