This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63024:关于输入电容器

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566523/tps63024-about-input-capacitor

器件型号:TPS63024

大家好、

 

我们知道、建议的输入电容器至少为10uF 的陶瓷电容器。

但是、我们的客户希望将输入电容器从陶瓷电容器更换为聚合物电容器。

因为、根据我们的客户、"声音尖锐"是由陶瓷电容器产生的。

 

[F38系列(聚合物电容器)]

http://www.mouser.com/ds/2/40/AVX_F38%20DTSH%2007_16-974524.pdf

 

[条件]

VIN= 2.5至4.2V

Vo = 3.3V

IO = 0至500mA

COUT =47uF×2

Cin = 10uF (聚合物型)+ 1uF (陶瓷型)

 

我们有疑问。

我们猜,如果输入电容器的 ESR 增加“F38系列”,输入电压纹波就会增加。

那么、是否存在器件发生故障的可能性?

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听到声音时使用了多大的电容器尺寸?
    客户是否也能听到 EVM 上的声音?
    正如您所建议的、我认为使用聚合物电容器是缓解这种影响的好解决方案、我建议将1uF 陶瓷电容器放置在尽可能靠近输入的位置。

    使用具有更高 ESR 的电容器会使功率级更加敏感。
    什么是负载分布?
    是否可以使用具有较低 ESR 的聚合物电容器? 或
    是否可以在输入端并联2个电容器以降低总 ESR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

     

    感谢你的答复。

    很遗憾,我无法获得详细信息。

    但是、他们能够通过使用"聚合物电容器"来消除"声音尖锐"、该器件可实现稳定运行。

     

    此致、

    Kanemaru