This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122在双相模式下以最小3V 的电压汲取电流时出现问题。

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181416/lm5122-problem-with-lm5122-drawing-current-at-minimum-3-volts-in-dual-phase-mode

器件型号:LM5122

大家好、我将在双相配置中使用 LM5122。 输入范围为3V-10V、输出为10V。 首先、我设置4.5V 并激活 IC。 然后、我将输入设置为3V、并尝试从输出中汲取8安培电流。 直到这里、一切都正常。 稍后、当我尝试在输入为3V 的情况下从输出消耗10A 电流时。 输出一次降至3伏、直流/直流转换器被停用。 为了从输出中获得10安培、我需要使输入为3.145V。 同样、为了从输出获得12安培电流、我需要使输入为3.678V。 否则转换器将停止工作。 如何找到解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    您能否直接测量 IC 引脚、VIN 和 UVLO 上的电压?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Brigitte;

    感谢您的反馈;

    由于测量结果、我了解到 VIN 或 UVLO 中没有错误。 当我用1.1mOHM 替换电流感应电阻器时、它可以正常工作。 但是、我无法理解的部分是、当我尝试正常地从10V 输出中汲取10Amper 时、主器件将汲取5安培电流、从器件汲取5安培电流。

     。

    75mV/2.2m Ω= 34.0909A (ı μ A 的单个 IC 操作可消耗的最大电流 )

    如果我要从单个 LM5122输出获得10V 5A 电流、它对应于50瓦输出。 我的意思是、我从50/3V 瓦的输入中消耗了16.6安培。 它通常不应该与2.2m Ω 电阻一起工作? 因为 低于34安培时为16.6安培。 我对主器件和从器件启动序列有一些疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    请不要忘记、直流输出电流顶部存在纹波电流。

    BTW、在原理图中、SGND 和 GND 之间似乎没有连接。 这也可能导致一些问题。

    此致、
    Brigitte