This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62560:TPS62560位于底部、电感器位于顶部、对吧?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62560, TLV62080, TPS62230, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586395/tps62560-tps62560-on-bottom-inductor-on-top-ok

器件型号:TPS62560
主题中讨论的其他器件: TLV62080TPS62230TLV62568

将 TPS62560放置在电路板的底部和相关的电感器放置在电路板的顶部是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源应该能够在电路板的一侧布置、这一点非常简单。 这样可最大限度地降低噪声/EMI。

    此外、这是一款较旧的器件。 TPS62230系列的尺寸要小得多、而 TLV62080使用的电感器更小。 TLV62568成本更低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢您的回复。 在我们的案例中、电路板极小(10mm x 91mm)、... 最后、CAD 工程师能够移动
    电感器到达顶部。 关于 TPS62560、... 是否存在任何 EOL 问题? 我们计划本周开始路由
    因此、我非常不愿意在此时更换部件、并提前完成我们的计划。

    此致、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、此列表不在" EOL 列表"或任何其他内容中。

    您是否了解过我们的 MicroSiP 器件? 超小型、简单的解决方案:ti.com/microsip