This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51124:全陶瓷输出电容

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567038/tps51124-all-ceramic-output-capacitance

器件型号:TPS51124

团队-

我们有一位客户正在使用全陶瓷输出电容器实施 TPS51124双路 DCAP 控制器。  它们包含了通常推荐用于单个控制器的纹波注入网络。

应用报告 SLVA453明确指出:" TI 不建议在双 D-CAP 模式控制器上使用纹波注入、因为这可能会导致通道间干扰问题。"

是否有人使用 TPS51124尝试过纹波注入?

还有其他意见吗?

器件的 SPICE 模型是否足够精密、足以揭示通道间问题?

谢谢、Best、S. Dunbar、AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前没有尝试过51124、但之前尝试过51225、实际上、如果您通过具有宽输入范围的严格瞬态规格、特别是较低输入电压、则很难对其进行调优。 但是、如果输出电容器的大小和数量没有限制、 我们可以最终实现它。

    我不知道 SLVA453中各州的真实情况。您说过、我想、根据不同的设计、某些器件可能 会出现干扰问题。

    如果客户   确实需要此请求 、我建议客户在自己的电路板上进行实际测试、而不是在仿真板上进行实际测试、并且必须进行全面的性能测试以验证瞬态(至少10~90% 0~50%、50~100%)、纹波(每个负载)、系统长时间运行、甚至是 PM/GM 测试。

    BR、

    裕昌