This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:同一 PCB 上有多个 bq76PL455A

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586762/bq76pl455a-multiple-bq76pl455a-on-the-same-pcb

器件型号:BQ76PL455A

您好!

请问我是否可以 使用差分通信在同一 PCB 上连接多个 bq76PL455A? 如果是、请向我提供设计指南。

非常感谢。

此致、

Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abderrahman、

    是的、这是绝对可能的。 请参阅 bq76PL455设计注意事项文档的图17以获取参考: www.ti.com/.../slua791.pdf

    使用案例方案文档的第1.3节还提供了简要说明: www.ti.com/.../slua785.pdf

    需要考虑的一点是、每455个接地端以其监测的堆栈底部为基准。 如果您在单个电路板上使用多个器件、请考虑使用多个"电压域"