This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:充电未终止。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586024/bq24070-charge-not-terminating

器件型号:BQ24070

大家好、 我刚刚开始测试我的电路板、使用上面的 IC 来运行 GSM 负载、并联为10.2Ah 锂离子电池组充电至4.2V。  我使用5V 壁式电源作为 PSU。  我成功使用评估板进行了测试、但我自己的板有问题。

负载在4.4V 输出电压下运行正常、STAT 引脚指示电池组正在充电。  我观察到电池电压上升到4.187V、但此时似乎没有进一步上升。  当我开始充电时、电池组被部分充电、并且已充电超过11小时(分出几天)、因此我预计到现在终止。  有趣 的是、我将一个电流表与电池串联、以检查电流是否已降至100mA 端接电平(我正在以1A 充电)、然后、当我打开 PSU 时、端接会立即发生。  当电流表从电路中移除后、系统恰好处于快速充电模式。

我已经尝试了第二块板、结果是一样的。

如果我测量 ISET1引脚上的电压、则其读数为~470mV、而数据表中的数字为230至270mV、如果这有所帮助。

这是 IC 和电池之间的某种阻抗问题吗?

非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当充电电流达到终止电流时、将发生终止。 至于调节电压、您应该测试靠近 IC 的 VBAT 引脚的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎只是我的不耐烦。  大约13小时后、电路板最终显示充电终止。  这比我预期的时间长、因为电池组已部分充电开始。

    这表明、如果我希望看到充电终止、因此必须启用计时器、则在准备好看到计时器故障之前、1A 时的充电将不会工作。

    因此、我需要增加充电电流或完全消除计时器/充电终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMR 引脚可用于启用/禁用安全定时器。
    如果您想查看终止电流、可以使用设备(如电子负载或源表)、增加电压并查看电流的降低情况。