This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:如何 c

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566501/bq24295-how-to-c

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25895

大家好、

1. BQ24295是否支持无电池状态检测? 如何检测电池缺失?

2. BQ24295是否支持电池电压测量?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    bq24295不包含电池缺失功能。 bq25895是一款通常用于移动电源的单节电池充电器、具有一种称为 BAT_LOADEN 的功能、可提供最小15mA 的内部电池负载、以方便电池检测。 主机可以将此负载与内部 ADC 一起使用以确定电池是否存在。

    在电池电压测量方面、bq24295没有内部 ADC、但 bq25895支持电池电压测量。