This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799-Q1:最大电容器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585753/tps799-q1-maximum-capacitor

器件型号:TPS799-Q1

你(们)好

 请帮助确认 TPS79933-Q1的最大电容器、在数据表中、它仅说明最小电容器2.2uF。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我们将在下一个美国工作日做出回应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    您计划使用多大尺寸的电容器?

    TPS799-Q1针对2.2 uF 的输出电容器进行了优化。 因此、该特定 LDO 的测试结果和特性为2.2uF。 虽然较大的输出电容器是可以的、但请务必记住、在200mA 的额定电流下、TPS799-Q1可能需要很长时间才能在大电容器负载下启动。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

     只需确保4.7uF*3+10uF 电容器是可以的吗? 此输出电容器设置的启动时间如何? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    是~25uF 将是可以的。

    启动时间取决于多个应用特定因素,如负载电流和输出电压。 这是由标准电容器充电公式导致的:

    T =(Δ V / I)* C

    对于 TPS799-Q1、这还取决于您使用的是固定电压版本、其中包含快速启动电路、还是使用没有快速启动电路的可调版本。 无论采用哪种方式、启动时间都会随着电容增大而增加、增加为更大的电容充电所需的时间。

    非常尊重、
    Ryan