This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:TPS780230300DRVT 上的 VSET 引脚上拉或下拉、可实现高/低输出电压

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567018/tps780-vset-pin-on-tps780230300drvt-pull-up-or-pull-down-for-high-low-output-voltage

器件型号:TPS780

您好!

我想在 我的项目中使用 TPS780230300DRVT、我阅读了数据表并注意到、在一个地方、它说如果 Vset 引脚为高电平、那么在 Vlow 中输出、在另一个地方、它说的相反...

 

在第一页中、您可以清楚地看到原理图和说明。

在第 24页,表8写道:当 Vset_low 时,当 vv 输出到 Vhigh 时,TPS780vvxxx yyy z…… 如果器件型号为 TPS780230300DRVT、则 vv 为2.3V、则电压越低...

请帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    表8正确。  对于您的特定器件 TPS780230300、当 Vset 为逻辑低电平时、您将获得2.3V 的输出。  当 Vset 为逻辑高电平时、您将获得3V 输出。

    非常尊重、

    Ryan