This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 15A 热插拔

Guru**** 2810075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24700, TPS24720, TPS24710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566983/hot-swap-for-12v-15a

主题中讨论的其他器件:TPS24700TPS24720TPS24710

您好!

      我们是否有 适用于12V/15A 的热插拔解决方案? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    TI 拥有许多可处理12V/15A 电流的热插拔 IC。 TPS24700/01、TPS24710/11、TPS24720可实现此目的、并使 EVM 专为25A 应用而构建、可根据需要轻松扩展。  请参阅 www.ti.com/hotswap 、了解可帮助进行最终选择的选择和设计工具以及应用手册。  选择基于所需的功能集、例如模拟电流 监控、PMBus/I2C 电流/电压/功率遥测、故障处理(CL、CB、Plimit)、 等等  

    Brian

    e2e.ti.com/.../slyt643-selection-tool.pdf