This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074电池放电阈值

Guru**** 2530050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566294/bq24074-bq24074-battery-discharge-threshold

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ24075

您好!


在我们的医疗产品设计中、我们将使用 BQ24074充电器芯片、对此我有以下疑问:

-有一个 Q2 FET 将 VBAT 连接到 SYS 输出电压,电池放电阈值电压下限是多少,之后它将通过 Q2断开电池与系统电源的连接? (因为电池已完全放电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI E2E 社区:

    上述查询的任何更新、等待反馈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24074没有 将关闭 Q2的低电池阈值断开阈值。

    bq24075和79具有 将控制 Q2的 SYSOFF 输入。  然后、可使用外部电路来监测电池与系统负载的断开情况。