This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3754:限流电阻器

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586651/lm3754-current-limit-resistor

器件型号:LM3754

大家好、

我不清楚 DS 中所述的电流限制的设置。

在第18页、它解释了电流限制由 ILIM 和 CSM 引脚之间的电流设置电阻器确定。 然后,当前限制为:

电阻器值* 94uA 或 RLIM=电流限制/94uA

 但是、在第29页、它会以稍微不同的方式确定该电流:

 当使用 Rs=0.52m Ω 的 DCR 阻抗(I AM)时。

 如果我们选择34.5A 电流限制,我们现在可以:

 RLIM = 34.5A* 0.52m Ω/94Ua。

 那么、是否有人可以告诉我在本例中什么是 Rs 以及 Rs 从何处进入该方程?

谢谢你。

考乌什