This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160EVM-627:TPS62160

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586399/tps62160evm-627-tps62160

器件型号:TPS62160EVM-627
主题中讨论的其他器件:TPS62160

已经尝试过 TPS62160的评估板


电路板具有分压器 R1 (1.21M)和 R2 (383k)、应在4V 至12V 的宽输入电压下保持3.3V 稳压输出
工作正常。


当我尝试将电阻器更改为 R1 (562K)和 R2 (180K)时、输出不再进行调节、并且控制器似乎无法正常工作-在输出端不再进行调节。

FB 引脚显示的是每个分压器的1.15V、而不是0.8V。

我的问题是:

它是否需要电阻器值的特定比率、而较小的电阻器值将不起作用?
使用较小的电阻器是否会导致控制器损坏?

我尝试的电流负载低于500mA (应保持1A)


感谢你的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、根据产品页面 www.ti.com/.../slyt469.pdf 上的此应用手册、可以使用更小的值

    如果您对 EVM 所做的只是更改 FB 电阻器、它们可能是错误的值、损坏或焊接不当。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:


    感谢您的反馈。
    电阻器正常、焊接也正常-在加电之前进行了检查。

    因此、FB 引脚上的1.15V 电压值是否指示任何内容、因为稳压器似乎不工作? 此外、如果我施加负载 、我会在 SW 上看到脉冲、但它不会进行调节、而是钳制输出电压-如果我也增大输入电压、则会增大脉冲。
    我会再试一次,但它很奇怪...

    谢谢、
    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否布置 Vin、Vout、FB 和 SW 的波形? 您可以使用空载和一些负载、我们可以看到它们的比较情况。