This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:TPS76328DBVRG4和 TPS76328DBVTG4 (IC、REG、LDO、2.8V、0.15A、SOT23-5)

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181671/tps763-tps76328dbvrg4-and-tps76328dbvtg4-ic-reg-ldo-2-8v-0-15a-sot23-5

器件型号:TPS763

您好!


祝你度过美好的一天!

您能不能向我提供 MPN 的一些详细信息:“  

TPS76328DBVRG4和 TPS76328DBVTG4"

我们在产品中使用此器件、需要紧急提供详细信息。

1.它的生命周期是什么? 如果在市场中活跃、库存和交货周期是多少?

2. 如果此零件的 EOL (估计年份)、请分享详细信息(如果有)。

期待您的回复、

谢谢、此致、

Kalyan Dulam。

赛默飞世尔科技

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的器件型号是 TPS763228DBVR。 R/T 后缀表示卷带的尺寸、并且小卷带不再适用于此型号。 G4后缀没有意义;请参阅 [常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

    TPS76328DBVR 处于活动状态、现货库存约为8k。 (最后购买的 TPS76328DBVT 仍有44k。)

    获取此信息的最快方法是 在 ti.com/product/TPS763/part-details/TPS76328DBVR 上自行查找。