This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:启动时 VIN 过冲的问题、并建议如何减少这种情况。

Guru**** 2512225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181245/lm5060-q1-question-of-overshoot-of-the-vin-at-the-start-up-and-advise-how-to-reduce-this

器件型号:LM5060-Q1

大家好、团队、

客户询问启动时 VIN 过冲的原因。
您能否让我们提供您对 VIN 过冲可能导致外部 MOSFET 潜在损坏的原因的见解?


-CH1 (黄色):输入电压  
-CH2 (绿色):VG
- CH3 (洋红色):VDS (差分)
- Ch4 (红色):ID (电流)

--> VIN 启动:28V 输入电压来自电源,发现过冲高达47V (3us)。
--> ID 电流:启动时为11.2A (3us),MOSFET 导通阶段为47.6A (44us)浪涌。  


-CH1 (黄色):输入电压   
-CH2 (绿色):VG
- CH3 (洋红色):VDS (差分)
- Ch4 (红色):ID (电流)

此致、  
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    输入是否通过带电电源热插拔? 这是连接到输入端的带电28V 导线。

    如果是、则当电源和 LM5060-Q1之间存在输入电容和电感时、预计会出现振铃。 为了抑制振铃、您必须减小输入电容或在输入端添加 RC 缓冲器以抑制振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    首先、很抱歉图像分辨率较差。 实际上、它不是由带电电源热插拔的、但它们使用电源和 PCB 之间的切换开关。 热插拔的情况是否相同?

    供参考、plz 是指波形除法值。
    -CH1 (黄色):50V/div
    -CH2 (绿色):25V/div
    -CH3 (洋红色):10V/div
    -Ch4 (红色):20A/div

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    是的、即使它们在  电源和 电路板之间使用切换开关、也会看到振铃。 这种行为只不过是 您看到的 RLC 网络的阶跃响应