This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:BUF16821-Q1 18通道伽马通道

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566866/buf16821-q1-buf16821-q1-18ch-mamma-channel

器件型号:BUF16821-Q1

尊敬的团队:

如果 我们不使用 Vcom 函数、是否可以使用2个 Vcom 端口 来连接其他伽马通道?

 我们需要18个伽马通道和非易失性存储器用于汽车显示屏。 但只有 BUF16821-Q1符合显示规格。

请告诉我您的意见、BUF16821-Q1是否可使用18ch 伽玛缓冲器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nam Dino、您好!

    我已将您的主题移至合适的论坛。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

     

    Vcom 通道可用作额外的伽马通道。 这两种通道的唯一区别是输出放大器。 Vcom 输出放大器针对高电流驱动进行了优化。 否则,它们是相同的。

     

    此致、

    广安应用 CS 产品