This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:在 UCD9081 Vcc 电压轨之前监控电源轨的上电情况

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586382/ucd9081-monitored-rails-being-powered-up-before-ucd9081-vcc-rail

器件型号:UCD9081

您好!

我们计划仅将 UCD9081用作电压监控器(即不用作序列发生器)。 仅在系统稳态运行期间监测电源轨。

我们计划监控系统输入电压(12V)。 但是、在上电期间、受监控的12V 电压轨将在其中一个 MON 引脚上施加一些电压、而 IC 未供电(几毫秒)。

使用此实施方案是否存在电压泄漏或元件损坏的风险?

谢谢、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件内部有一个 ESD 二极管可检测引脚、如果在器件上电之前对引脚施加电压、则二极管将正向偏置、并可能观察到泄漏。 我们不建议这样做、如果需要此类设计、则必须使用电阻器将电流限制在1mA 以下。

    此致
    Yihe