This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:过早终止充电

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586533/bq24005-premature-charge-termination

器件型号:BQ24005

大家好、

我一直在尝试使用 BQ24005-PWP 芯片构建双节锂离子充电器。

所有器件都能正常工作、但两节电池的充电终止电压大约为7.8V、而不是 VSEL 引脚设置为8.2V。 我首先做了自己的 PCB 布局、在意识到充电过早终止后、我使用了参考板的设计。 VSENSE 引脚直接连接到 BATT +端子。 它仍然在大约7.8V 时停止充电、并在此电压下进入浮动模式。 在下电上电后、它会进入快速充电模式几秒钟、并切换到~7.8V 的悬空状态

如果有任何帮助、我们将不胜感激! 为什么它在~7.8V 而不是8.2V 时停止?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至于稳压电压、您应该测试 BAT 引脚附近、IC 附近的电压。 电池电压之外的其他电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerry、


    感谢你的答复。

    在我自己设计的电路板上、我将 SENSE 引脚直接连接到电池引脚(18和19)、并将电路板连接到电池的短导线。 在我制作的第二个板上、我使用了评估板的布局并将引脚17引出、并将一个100 Ω 上拉电阻器连接到电池引脚(根据文档 SLUU083a.pdf、第19页)。

    结果也在100mV 以内。 充电终止电压为~7.8V

    再次感谢您的帮助。 有什么建议吗?

    此致、

    格尔特