This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:使用支持 USB 器件的 BQ25890H

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25890, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567024/bq25890h-using-bq25890h-with-usb-device-support

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25890TS3USB221A

如果我使用具有 USB 充电器检测功能的 BQ25890H、如何还支持将该 USB 端口连接到主机处理器?  图58似乎建议使用 USB 开关、但之后没有任何信息。  一般的想法是在主机将开关接回到充电器之前将其连接到充电器上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、也许采用了采用 DSEL 引脚来驱动它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    你是对的。 DSEL 引脚意味着用作 USB 开关的多路复用器选择引脚。  

    在此处查看 bq25890的 EVM。 如果您查看原理图、您可以看到 bq25890和 TS3USB221A 的实现方案  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Joel H