This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289能否感应输出电压并使用 I2C 发回

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179668/tps55289-can-tps55289-sense-the-vout-and-send-back-with-i2c

器件型号:TPS55289

TPS55289能否感应输出电压并使用 I2C 进行发回


如果不是、我希望从8.09V 开始为电池充电、电压为12.54V、但  TPS55289可能具有整形处理功能。

我只能从11.36V 充电。  

我将电源设置为9V/2A 和12V/3A。

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ko:

    感谢您联系 E2E。

    使用内部反馈时、可以读取 VREF 的内部 REF 寄存器值和 INTFB 的 VOUT_FS 寄存器值、并通过 VREF/INTFB 计算 Vout 的值。

    2.很抱歉,我不明白你的意思是什么“凝胶过程”。 但是、如果您希望将8.09V 输入电压转换为12.54V 输出电压、则该器件可以正常工作。 请阐明输入电压范围和输出电压、即最大输出电流。 您可能需要增加电源限制以查看电源是否处于电流限制状态。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    我肯定知道 Vref 值并使用 内部反馈、但如果您连接8.09V 等低压电池、 TPS55289将不会输出我设置的 Vout (Like 有点12.54V)。因此、我想知道实际的 Vout 电压是如何变化的。


    2.对缺少“盖带保护”的类型进行抱歉。 我怀疑、当我连接电 压低于11.36V 的低电压电池时、不会实际输出。 因为 Curret 与>11.36V 不相同。  

    此致、

    Kou

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kou、

    很抱歉、我不明白您的意思、您是否将电池连接到降压/升压转换器的输入或输出端?

    您能否显示您的系统图?

    谢谢、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../diagram.pptx

    您好、Bryce、

    请参阅   下图 。  
    谢谢、

    Kou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kou、

    我想使用 TPS55289为电池充电、对吧?

    如果是、您需要添加电池充电 IC、如 BQxxx 和电量监测计部件、以检测电池电压。 唯一的 TPS55289无法执行电压监控功能。 如果在 TPS55289的12.54V 输出端添加11.36V VBAT、则 BUBO 器件可能会触发电流限制、输出电压将不会按设置下降。

    此致、

    布莱斯