This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22674:描述"已删除反向稳压器应用"

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566928/lm22674-description-deleted-inverting-regulator-application

器件型号:LM22674

大家好

如果我们问 LM22674、您会介意吗?

数据表 P2中有"已删除反向稳压器应用"的说明。


为什么删除描述?
我们认为 LM22674可用于 反向稳压器应用。


相关的 ,我们的客户希望按如下方式使用:
输入:9V
输出:-9V/0.2A

没问题吧、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反相拓扑是可以的。  删除了原理图以使数据表更短一些。

    我随附了一个 LM22760反相示例、客户可以将其用作指南。

    e2e.ti.com/.../snva363e.pdf