This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索:具有模拟调光和三个输出通道的 LED 驱动器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585819/searching-led-driver-with-analog-dimming-and-three-output-channels

主题中讨论的其他器件:TPS92515

我正在搜索 LED 驱动程序,但找不到适合我的应用程序的驱动程序。

我已经为数控机床制作了两个 LED 环。 每个环形灯都有12个白色 LED。

环形灯1具有12个3V/20mA 的白色 LED、分为三个灯串和三个 LED。
环形2有12个3V/180mA 的白色 LED、分为三个灯串、每个灯串有三个 LED。

每个 LED 环形灯都有自己的 LED 驱动器

我需要一个具有一个模拟调光功能的 LED 驱动器。 (防止闪烁)

请帮您查找适合此用途的 LED 驱动器吗?

谢谢、此致、

弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    可以提供更多信息吗? 这将有助于:

    输入电压范围

    -每个灯串的实际总 VF 和电流(以上我不清楚)

    这将决定拓扑以及我们是否有适合的良好解决方案。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的回答。

    此时、我只有12伏或更低的电压来安装此 LED 环。

    LED 环形灯具有以下 LED 配置:
    LED1 -> LED2 -> LED3 (灯串1)总计9V/20mA 或180mA (可以是150mA)
    LED4 -> LED5 -> LED6 (灯串2)总计9V/20mA 或180mA (可以是150mA)
    LED7 -> LED8 -> LED9 (灯串3)总计9V/20mA 或180mA (可以是150mA)

    我有以下 LED:
    Farnell 编号:2470223
    Farnell 编号:2470238

    我希望这是您需要的信息。

    谢谢、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我处理的大多数器件可能有点过压、没有多通道。 但您可以使用3个具有模拟调光功能的独立降压转换器、例如 TPS92515。 但是、我将把这一点转发给具有多通道驱动器的不同组、希望他们能提供更好的建议。

    此致、

    克林特