This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 USB 电源选择隔离式直流/直流

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010, DCR010503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566976/choice-of-isolated-dc-dc-for-usb-power

主题中讨论的其他器件:TPS55010DCR010503

您好!

我设计了一个有源 USB 音频设备并遇到了噪声问题。

我决定使用隔离式直流/直流来避免噪声。

但我找不到一个简单的器件来实现这一目的。 我只找到了 DCR010503或这个 tps55010等复杂部件,它需要其它部件(Wurth 的变压器:750311780)。

我从另一家制造商那里找到了这家公司,并希望 TI 也这样做:(我不知道是否允许发布它)

是否有 TI 的等效产品?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederic、我不知道您的输入和输出规格是什么、但 DCH010515可能起作用。
    www.ti.com/.../dch010515d.pdf

    TI 是 IC 供应商、而不是转换器供应商、但确实生产了一些隔离式直流/直流模块。
    您可以在以下 URL www.ti.com/.../isolated-module-products.page 中找到它们

    希望其中一个符合您的要求。
    谢谢
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    感谢您的回答。

    我有来自计算机的 USB 输入、我需要3.3V 至5V 的输入输出、最大电流为100mA。

    是的、我之前已经看过 DCH010515。 它看起来不错、但有点大、不容易安装在 PCB 上。

    我正在寻找相同的器件、但采用 SMT 封装。

    有这样的东西吗?

    谢谢你