This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61060:将输入电压引入单独的电压源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61061, LM3410, TPS61060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181540/tps61060-bringing-vin-to-a-separate-voltage-source

器件型号:TPS61060
主题中讨论的其他器件:TPS61061LM3410

TPS61061/0系列升压 LED 驱动器的最大额定输入电压为6伏。  当使用2S 锂离子源(8.4伏充电- 7.4伏标称值)时、将超过此最大电压(7.0伏最大值)。  在为电感器(和升压电路)提供8.4伏电源的同时、是否可以在逻辑输入 Vin 引脚上为 TPS61061/0提供3.3伏电压?

谢谢你。

Jim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将这个问题延伸至 LM3410 -同样的问题。  谢谢你。

    Jim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以这种方式使用 TPS61060是很好的。

    BR

    Patrick