This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:限流保护

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585724/lm2596s-adjevm-current-limiting-protection

器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:UCC39002LM2596

如果连接到输出端的电机负载具有4.2A 的最大失速转矩电流、限流保护是否会导致该芯片在损坏之前关断至3A?

此外、能否将其中两个芯片的输出组合在一起以提供更多电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2596的电流限制典型值为4.5A、在工作温度范围内的最小值为3.4A。  电流限制很可能在4.2A 时不会激活。 一般来说、您不能将其中的两个并联。  通常、一旦转换器以最大电流运行、另一个转换器将提供其余的电流。  您可能会考虑使用 UCC39002并联两个 LM2596

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我想知道、如果电流限制是4.5A 典型值、为什么数据表中列出了 LM2596最大输出负载电流为3A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制设置为高于器件的典型额定电流。  峰值电流将比负载电流高1/2 ILP-p、因此必须加以考虑、加上一些裕度。  电流限制用于故障保护、不会将电流精确限制在3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个旧的代码、但它会检查出来! +1

    感谢您的快速响应

    dB

    /thread
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是随便飞行...