This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566740/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

请参阅以下问题:

我使用项目–6kW 充电器。

为了降低高开关损耗、我使用 UCC28950控制器构建相移转换器。

输入和输出电压与电源变压器隔离。

UCC28950控制器安装在初级电路中、可最大限度地缩短 MOSFET 开关时间。

外部输出电压稳压器安装在次级电路中并与相连

UCC28950控制器。

是否可以使用外部开关分流 UCC28950误差放大器输出(UCC28950引脚4)或

来自外部稳压器的信号?

或者、我必须将该误差放大器用作比例放大器并提供给其输入

来自外部稳压器的信号?

 

我以前没有使用过 UCC28950控制器。

也许您对此有很详细的用户说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    我已将其路由至 AE 以帮助回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eli

    这是一个足够常见的应用-将 UCC28950置于初级侧可消除对辅助电源的需求、并减少驱动 MOSFET 的延迟。 将其置于次级侧的原因是为了实现更快的控制环路。

    将误差放大器信号引入 UCC28950的最佳方法是将片上配置为单位增益缓冲器。 将 Ea--连接到外、并将来自光耦合器的信号带入 EA+、如我在下面所示。 这使得 UCC28950中的软启动例程能够正常运行。 这是我强烈推荐的方法。

    如果您有任何疑问、请告诉我。


    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    不要看你画的!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eli

    抱歉、谢谢您让我知道-这是一张草图-如果它没有到达、请告诉我-


    如果未到达、请发送电子邮件至 colingillmor@ti.com、我将直接将其发送给您。

    此致

    Colin