This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586697/bq24725a-bq24725

器件型号:BQ24725A

您好!

我们使用的是 Bq24725a、并且在通过 smbus 接口进行通信时遇到问题、

在主机上、我们可以看到时钟和地址、并看到 Bq24725a 没有响应  

我们看到 ACOK 3.3V -这意味着器件 SMBus 已启用并需要进行通信

如果我们缺少任何内容、请务必告知。

已附加捕获的波形以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC 是否高于 UVLO? BQ24725A 上的 SCL 和 SDA 引脚上的电压是多少?
    我们建议验证 EVM 上的测试条件。