This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:关于用于替代应用的以太网交换机

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586567/tps23861evm-612-about-ethernet-switch-for-alternative-a-application

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件: TPS23861

客户正在评估 TPS23861EVM。

如果客户使用替代连接、 TPS23861EVM-61212的 EtherIN 是否连接到目录 Ether 开关没有问题?  

或者、它是否需要使用特定的 Ether swich?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi,

    是的。 TPS23861支持替代 A。TPS23861EVM-612左侧具有4.at 30W 端口、它们以替代 A 的形式接线
    右侧还有2个高功率端口。 这2个高功率端口通过4线对连接(Alt A 和 Alt B 均连接)。 谢谢。

    此致、
    一分钱