This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:将陶瓷电容器用于 CIN 和 COUT

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586689/lm2674-using-a-ceramic-capacitors-for-cin-and-cout

器件型号:LM2674

大家好、团队、

我 µF 的应用中、WEBENCH 建议为 LM2674M-5.0的输出电容器使用33 μ F Panasonic POSCAP 钽电容器、 输出电压将为5.0V、输出电流约为250mA、所有替代电容器选项似乎都不是陶瓷电容器、它们都是钽电容器或铝电容器。

对于将陶瓷电容器与 LM2674搭配使用、您有什么建议或注意事项吗?

 两(2)个 µF μ m、16V 陶瓷输出(TDK 445-3955-2-ND)。  
 一(1)个4.7 μ F、25V µF 输入(Murata GRM21BR71E475KA73L)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入电容器、可以使用陶瓷旁路电容器。  事实上、我的设计中始终使用陶瓷输入电容器(不一定是 LM2674)。  如果您与输入电源的连接具有非常高的电感长引线、则只需小心输入端可能出现的振铃。  在这种情况下、可能需要一些电解电容。

    对于输出电容器、Webench 有时会为某些设计选择陶瓷类型、但不适合您的情况。 LM2674具有内部补偿功能、电解电容器的 ESR 零点有助于稳定控制环路。  我尝试了2 x 22 uF 陶瓷和 Webench、并被警告 ESR 过低。  得到的设计产生了38.2度的相补角。  一个常见的技巧是使用前馈电容器来提升交叉处的相位。  为此、您需要使用可调版本。  前馈电容器将与上部反馈电阻器并联。  对于5V 输出电压、使用此技术应能轻松地将相位裕度升至50度以上。  另一种选择是使用外部补偿器件。  您可以使用在线 Webench 工具搜索适合您需求的工具。