This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想选择专用于移动电源的充电或管理 IC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566877/i-want-to-choose-a-charge-or-management-ic-which-is-specialized-in-power-bank

主题中讨论的其他器件:BQ25895

您好!

现在我正在设计移动电源、我想选择 一个专门针对移动电源设计的 TI 芯片、TI 是否有这样的 IC? 该芯片可以使用四个 LED 来最好地显示电池状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WinningBear、

    对于移动电源应用、我建议查看 bq25895充电器。 升压转换器的输出通过 PMID 引脚提供、可提供4.5V 至5.5V 至3.1A 的可调输出。