This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1401EVM:EM1401EVM

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586618/em1401evm-em1401evm

器件型号:EM1401EVM

我们正在使用 EM1401EVM 有源电池平衡器、并尝试通过 UART 与 CAN 收发器与 BeagleBone Black 微控制器进行通信。 我们有 EM1401 CAN 协议、但似乎无法准确找到如何从 UART 侧与电池平衡器进行通信。 这是一种逻辑电平协议、收发器会为我们转换为 CAN。 请帮助我了解问题是什么以及如何解决。 您可以随时提出问题、我将尽力回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    我不确定问题的确切位置、但如果您不使用 GUI、主控制器应在电路板通电后发送地址声明:

    18EEFFxx 8 xx00000000020000 //其中 xx 是控制器的 CAN ID、字节6中的0x02定义此节点为 ECU、因此所有通知消息都将在此处发送。

    我还附上了《CAN 协议》文件。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    斯蒂芬

    e2e.ti.com/.../EM1401_5F00_SNVA708.pdf