This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:我拥有适用于此器件的电量监测计开发套件和 EVM。 如何使用 bqStudio 进行配置?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586350/bq34110-i-have-gauge-development-kit-and-the-evm-for-this-device-how-do-i-profile-it-using-bqstudio

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在我看来、我不能使用 bq34410EVM、监测计开发套件平台和 bqStudio 为我的电池组创建学习配置文件?  

我该怎么做来配置我的电池组、请注意、这些文档对我来说似乎并不明显。  

版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GDK (监测计开发套件)与多节电池监测计不兼容、它仅与单节电池监测计兼容。 我假设您正在尝试获取特定电池配置的补偿放电终点电压(CEDV)系数。 您需要使用在线 GPC (监测计参数计算器)来获取这些系数、但您首先需要创建3对日志文件、其中包含3种不同温度下放电运行的数据。

    您可以使用 bqStudio 和 EVM 记录数据、但您需要使用外部设备对电池进行充电和放电。

    以下是显示如何使用 GPC 的文档/链接:

    www.ti.com/.../sluub45a.pdf
    http://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我使用的是带2p 电池组的 bq34110、因此电压电平在 GDK 的规格范围内

    为了让我能够测量电池组的容量、我假设我需要创建电池组的黄金映像吗?

    创建三种不同的温度曲线不是一种直接的方法、这是唯一的方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Trevor:

    您无需创建黄金映像即可使用 bqStudios 测量容量。 黄金映像的整个要点是、在完成自动化过程或评估并获得特定电池配置文件的最佳参数(包括 CEDV 系数)后、 它们可以编程到数据闪存中、以创建可用于电池组大规模生产的黄金映像。

    您应该能够通过 bqStudio 测量容量并评估精度;您不一定需要制作黄金映像。 但请记住、监测计在测量特定电池配置时的精度取决于是否具有正确的 CEDV 系数。

    是的、这是唯一推荐的获得精确监测最佳参数的技术。

    希望这能有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我认为我不需要一个温度室来使我能够对电池进行剖面分析。 LiFePO4 2p 电池组是否有更简单的电量监测计?

    电池组用于备用情况、因此我需要确保电池的长期运行状况、并且在使用电池时、我需要知道用于向系统智能报告的 SOC。

    版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能能够对3C 的温度进行排序、这对于0C 测试系统配置是否足够好、或者我是否必须将其设置为0C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:  

    低温、室温、高温取决于您的应用的温度范围。 因此、您的低温不必是0 C、它将是您希望应用运行的低温;这可以是5 C 或3 C、甚至7 C、这一切都取决于应用。  

    对于不同或可能更简单的电量监测计、您可以在以下网址查看我们的目录:

    www.ti.com/.../battery-fuel-gauge-products.page

    与 CEDV 相比、使用阻抗跟踪(IT)的电量监测计在获取最佳参数时采用了不同的过程、并且不需要温度室、但在其学习周期中需要充电和放电。 您可能会发现他们更易于使用、因为他们的个人资料学习过程不需要温度室。

    如果 CEDV 似乎不适合使用、我建议您查看我们的 IT 监测计、因为它们还提供更高的精度。  

    希望这对您有所帮助、