This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50-R1/VSS 引脚连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566842/bq40z50-r1-bq40z50-r1-vss-pin-connection

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

这可能是有关电池组的基本问题。 基本上、VSS 引脚连接到电芯-但在这种情况下、bq40z50-R1的电源电流不是流动的感应电阻器、因此无法测量电源电流。 我知道这应该是电流测量误差、但它非常小(几十 uA)、因此忽略了该误差。 我的理解是否正确?

此致、

Sonoki /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    这是正确的、并且电量监测计不需要1mA 精度即可准确报告 RM 和 SOC。