This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H、BQ25895M 和 BQ25892之间的差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25895M, BQ25890H, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566772/bq25890h-difference-between-bq25890h-bq25895m-and-bq25892

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他部件:BQ25892BQ25895MBQ25895

我正在使用 BQ25890H 进行设计、您能不能帮助我了解使用 BQ25895M 或 BQ25892的优势。  基本区别是什么?  我找不到一种比较它们的简单方法、参数数据列表中的描述不会留下任何东西、因此这有点令人困惑。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    所有3个器件属于同一系列的单节5A 充电器、主要区别如下:

    • bq25890H:提供 D+/D-检测、并包含可编程 D+/D-驱动器、允许用户使用市场上不同的高电压可调节适配器(HVDCP)仿真握手协议。
    • bq25895M:与通常用于移动电源应用的 bq25895类似。 bq25895M 还支持 HVDCP、但默认情况下禁用支持(可通过 I2C 位启用)。 此外、其默认充电电压阈值为4.35V (与 bq25895对应器件的4.2V 相比)。 此外、OTG 升压功能将一直运行、直到 VBAT 达到2.5V (bq25895上的2.8V)。
    • bq25892:没有 D+/D-检测、而是有一个电源选择引脚 PSEL、此引脚可被拉高或拉低以通知充电器输入源是 USB 主机还是壁式适配器。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让一切都清晰明了、并让我找到合适的部分。