This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2759:I2C 模式

Guru**** 2793835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2759, LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586527/lm2759-i2c-mode

器件型号:LM2759
主题中讨论的其他器件: LM3648

您好!

我对 LM2759的 I2C 有疑问。

(1) I2C 规范
在数据表中、仅 I2C 时序规格很少。
我们能否在 NXP 发布的以下 I2C 规范中使用该器件?
我们的客户希望使用快速模式。

http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf

(
2)时序图
请您分享 I2C 的时序图吗?  
在 LM2759数据表中、没有时序图。

例如、LM3648数据表图1中有时序图。
我们可以使用相同的图吗?

此致、
Ryuji



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1) 1)快速模式应正常、因为该器件的额定工作频率高达400kHz。
    2) 2)对于计时、您可以使用 LM3648中的图作为参考。

    Greg