This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2759:电流精度、外部组件、序列

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586523/lm2759-current-accuracy-external-components-sequence

器件型号:LM2759

您好!

我对 LM2759有一些疑问。

(1)手电筒模式的顺序
我们的客户仅使用具有 I2C 控制功能的 LM2759 (不使用 TX 和 STROBE 引脚)、仅使用 Torch 模式(不使用闪存模式)。
在本例中、您能告诉我建议的顺序吗?

例如、  
1:选通脉冲和 TX 引脚连接到 GND
2:Vin 上电
3:将 Torch 电流寄存器设置为所需的值(40mA)  
4:通过通用寄存器设置控制手电筒或关断模式  

(2)电流精度
当我们将 Torch 电流设置为40mA 时、您能告诉我电流精度吗?
由于 LED 额定电流为45mA (最大值)、因此它们可能需要10%的精度。
我们能否在数据表中使用+/-10%的精度来测量40mA 的手电筒电流?

(3)外部电容器
数据表表表5中提供了建议的电容器。
如果满足电容值、额定电压和 X5R 的特性、封装尺寸是否小于数据表表表表5中显示的尺寸?

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1) 1)是的、您回答正确。
    2) 2)仅在220mA 时指定精度。 超出此范围的精度无法保证、并且电流变化可能会更宽或更小。 一般而言、较低电流下的精度往往会产生更宽的限制、因为任何偏移的大小都占总偏移的百分比更大。 因此、要回答您的问题、您不能假设+/-10%将保持在40mA
    3) 3)对于给定的一组等效规格、封装尺寸肯定会更小、但随着外壳尺寸减小、直流偏置的影响也会减小。 因此、您需要将数据表中提到的电容器的直流偏置曲线与客户想要使用的电容器曲线进行比较、以查看有效电容是否等效。

    Greg