This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:顺序、引脚连接 I2C 规范

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586554/lm3648-sequence-pin-connections-i2c-specification

器件型号:LM3648

您好!

我对 Lm3648有疑问。

(1)引脚连接
如果我们在手电筒模式下使用 LM3648并通过 I2C 进行控制、
您能告诉我 HWEN、STROBE、TORCH/TEMP、TX 的建议引脚连接吗?


HWEN:使用上拉电阻器上拉至 IN? 如果是、请告诉我建议的上拉电阻值。
STROBE、TORCH/TEMP、TX: 如果不使用,我们能否将这些引脚连接到 GND? 还是可以保持悬空?

(2)寄存器的写入序列
如果我们只使用手电筒模式、您能告诉我 寄存器的写入顺序吗?

1:设置火炬亮度 寄存器
2:设置使能寄存器、

将其他寄存器保留为默认值

(3) I2C 规范
在数据表中、I2C 时序规格比 NXP 规格更少。
我们能否在 NXP 发布的以下 I2C 规范中使用该器件?
我们的客户希望使用快速模式。

http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) HWEN 必须为高电平才能使器件运行。  如果您想将其硬连接至 VIN、则可以使用10k 电阻器、如果首选上拉电阻器、也可以使用10k 电阻器。  HWEN 上有一个300k Ω 的下拉电阻。  选通脉冲、Torch/Temp 和 TX 可保持悬空、只要它们通过 I2C 禁用、因为引脚上有内置的下拉电阻器。

    2) 2) 您答对了。  将亮度设置为所需级别、然后通过 I2C 启用手电筒模式

    3) 3) 我们与400kHz 版本的 I2C 标准兼容、因此这不是问题。

    Greg