This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:LDO 替代产品

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172, TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566934/tps62172-ldo-replacement

器件型号:TPS62172
主题中讨论的其他器件: TPS63051

您好!  

我正在尝试找到一种可以替换为 LDO 的降压解决方案。 我的汽车系统是:

  • 3.3V 至4.2V 输入电压
  • 输出电压3.3V
  • 输出电流>0.3A
  • 无 BGA、但  

我找到 了 TPS62172、但我找不到采用相同封装的 LDO。 可以帮帮我吗?

在数据表中、它说 LDO 更换。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不清楚:您在寻找开关直流/直流和/或 LDO 吗?

    我不知道 LDO 和直流/直流是引脚对引脚兼容的、您只需安装1或另一个即可。 直流/直流将具有一个电感器、LDO 不需要该电感器。 如果一个设计需要一个或另一个设计、它们通常并联放置在同一 PCB 上、然后安装1个或另一个电路。

    由于您不需要 TPS62172的17V 输入、因此 TPS62237更适合您的规格。 但是、如果您使用的是单节电池、并且需要3.3V 的输出电压、那么许多客户会使用 TPS630xx 降压/升压器件、例如 TPS63051、以便在低至3V 或更低的电池电压下提供3.3V 的稳压输出电压。

    LDO 替代通常意味着该器件体积小、效率更高、但仍具有高 PSRR 和低噪声、可提供与 LDO 相同的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 是的、我们将使用单节锂电池、因此无需降压/升压。
    我正在搜索开关电源、以便在我的电路上进行测试。 如果这会产生太多噪声、我尝试查找具有相同尺寸的 LDO 来替代、则电感器将使用0欧姆电阻进行旁路。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是很难找到的。 最好将两个电路添加到 PCB (TPS62237非常小)和/或先使用您的负载测试 EVM、以查看噪声是否可接受。