This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:参考原理图问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586587/bq34z100-g1-reference-schematic-question

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ24090、BQ34Z100EVM

你(们)好

我在第49页从客户那里得到了一些问题。

1. Q8的功能是什么? 它是否用于保护 FET?

2.  当我们对 SW1短路时、P1/P2有信号输出? 如果我们打开 SW1、P1/P2将停止输出、对吧?

3.如何选择 J2设置? 如何在电池组未使用16/32/48V 时计算分压电阻值?

4.如何确定和设置 J3接头和 J6 LED 警报?

5.第46页的引脚(VEN)和 REG25有什么功能?

6.是否有任何 Excel 文件或工具 可用于计算 BQ24090的电流/电阻值?

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq34z100-g1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    Q3和 Q8是并联稳压器的一部分、用于提供3.3V 电压为 bq34z100-G1供电。

    2.是的、P1和 P2输出控制用于驱动 LED 的移位寄存器。 这些信号仅在将数据加载到移位寄存器时使用。

    3.可在数据表的第36和50页找到用于选择电阻器值的公式和示例。

    4.《bq34z100EVM 用户指南》第5页讨论了 LED 选择选项。 (SLUU904A) ALERT 引脚的跳线选择选项似乎没有说明。 以下是选项。 使用数据表中的表21来选择器件上将用于警报输出的引脚。

    J3A:P6输出

    J3-B:P2输出

    J3-C:P4输出

    J3-D:P5输出

    VEN 引脚有两个功能。 IF 每秒输出一个脉冲、以驱动外部 FET 的栅极、从而将调节后的电池电压切换至器件的 BAT 输入以测量电压。 它还在按下 LED 激活按钮时提供电流阱。 监测计在检测到电流进入引脚时将激活 LED 序列。

    6.没有,所以我没有任何用于 bq24090的 SUPPROT 工具。

    Tom