This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116原理图审阅

Guru**** 2556630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566927/lm5116-lm5116-schematic-review

器件型号:LM5116

您好!

任何人都可以查看我随附的基于 LM5116的原理图。 下面是用于查看原理图的输入。

器件型号: LM5116MH/NOPB

VIN (标称值)=10V

VOUT = 3.3V

Iout= 3.5A

SW 频率:应用 1MHz。

请随时索取任何其他输入。

如果有人能够浏览 MOSFET 选择参数并查看设计、那将会非常棒。 (当选择低侧 FET 作为 IRF8714时,它没有进入 webench,我不是工具错误或设计错误)。

提前感谢。

Ranganadh

e2e.ti.com/.../LM5116.pdf