This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:在相同的 IC#39;s 之间共享 ISET 和 VSET 电阻器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181492/bq25170-share-iset-and-vset-resistors-between-identical-ic-s

器件型号:BQ25170

您好 TI!

我正在开发一个板 、它上面将有10个 BQ25170。 为了减少 BOM、我想知道我是否可以在这10个 IC 之间共享 ISET 和 VSET 的电阻器网络、或者我是否必须为每个  BQ25170提供自己的电阻器组? 我无法从数据表中获取此信息。

此外、以下段落提到了一个 RC 电路:

For charge currents below 50 mA, an extra RC circuit is recommended on ISET to achieve more stable current signal. For greater accuracy at lower currents, part of the current-sensing FET is disabled to give better resolution.

建议将哪些值用于此 RC 电路?

此致、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    ISET 和 VSET 电阻器不应共用、每个单元都有自己的电阻器。

    不需要中的 RC 电路、如果您担心器件数、RC 的优势是有限的。