This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:关于输出驱动器灌电流和拉电流

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566860/tps51220a-about-output-drivers-sink-and-source-current

器件型号:TPS51220A

您好!

您能告诉我输出驱动器灌电流拉电流的概念吗?
下面的数据表对其进行了说明。



但是、我的客户想要知道当前值。
请告诉我最大和最小灌电流源。

此致、
Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我~、如果真的需要校准电流能力、那么它只能通过 VDrive/(Rdrvh 或 DRVL)(例如5V/1.7 μ s=2.9A 峰值)以通风方式对峰值进行分频、这与上升时间和下降时间有关。 实际上、您还可以认为驱动过程类似于 RdriveCmosfet 电路。

    BR、
    裕昌