This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:校准问题

Guru**** 2462620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566345/bq78350-r1-calibration-problem

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好

因此、我尝试使用 Battery Managment Studio 校准我的 BQ78350-R1、但我遇到了问题。 我遵循 BQ78350-R1技术说明、但我卡在步骤4 (第77页)。 在哪里可以找到 ManufacturerData()中包含的信息,以及如何在软件中正确读取这些信息?

感谢您的帮助

Anton Kanyshev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用从23读取的块来读取 ManufacturerData()。 这是用于启用 CAL 模式、setupF081和读取数据的事务日志。 我的设置中有四个单元格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Thomas。 你真的帮了我很多。

    但最终我的问题仍然不会停止出现。 现在我能够完全读取 ManufacturerData(),再次感谢您,但 BQ78350-R1不断告诉我,每个电芯电压都是零。 事实上,他们不是。
    这种问题的原因是什么?如何解决?

    我真的很感谢你的建议,并希望我的英语能够理解
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池电压是否在 bqStudio 寄存器屏幕上正确报告? 如果确实如此,则使用 ManufacturerData()序列时必须出现问题。 您能提供我发送的屏幕截图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然他们没有。 我附上了展示我的情况和使用电路的照片。 此外、正如您看到的、温度完全疯狂。