This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:关于输入电容器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586262/tps568215-about-input-capacitor

器件型号:TPS568215

您好!

为什么数据表 P.21中输入电容器的建议值大于40μF μ F?

建议输入电压纹波的百分比是多少?

 

μF 您能告诉我们这些信息、因为我们的客户想要使用低于40 μ F 的输入电容器吗?

 

 

此致、

YUto Sakai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    我认为40uF 只是 典型设计的参考、 即12Vin/1.2V@8A/400kHz/50mVinRIPPLE。

    实际上、没有 Vin 纹波规格、但我们知道  它应该越小越好。 体验 越好、 最大值不超过5%

    40 μ F 不是必须的、体积更小、尺寸更大、 这取决于 您 的真实设计。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    感谢你的答复。
    数据表 P.19中典型应用的开关频率为1.2MHz。
    请告诉我典型设计的写入位置:12Vin/1.2V@8A/400kHz/50mVinRIPPLE。

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!

    实际上、DS 中没有此说明、我检查了大量数据、但发现此应用程序可以满足40uF 数据。 如果这让您感到困惑、请不要忘记它。
    无论如何、我建议您只能忽略40uF 数据、并根据您的实际设计选择输入电容采样器或更大的电容。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang - San、

    感谢您的友好支持。
    我会告诉客户信息。

    此致、
    YUto Sakai