This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何使用 BQstudio 驱动前置 DSG 和 DSG FET (当可能处于 PF 模式时)

Guru**** 2578985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181058/bq40z80-how-to-actuate-pre-dsg-and-dsg-fets-with-bqstudio-when-potentially-in-pf-mode

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

对这一拖延表示歉意,我似乎被同一标题的前一个主题所束缚(鉴于拖延,这是可以理解的)。 我之前被要求提供 SREC、.gg 文件、测试日志和一些屏幕截图。 请参阅随附的

e2e.ti.com/.../TI_5F00_Forum_5F00_requested-files_5F00_greg_5F00_moxon.zip

已记录文件的一些上下文、执行了以下演示:

1.按下显示屏(灯亮起并闪烁)

2.再次按下显示屏(再次亮起指示灯并闪烁)

3.已按下 PDSG (未更改硬件、XDSG、PDSG 和 PSG 测试已更改)

4. PDSG 被按下(硬件未更改、寄存器恢复为原始值)

5 DSG 被按下(无硬件更改、寄存器 XDSG 和 DSG 测试更改)

6. DSG 被按下(无硬件更改、寄存器恢复)

7.电压升高到24.2V,然后降低到19V。

我希望这是足够的信息、如果不是、请不要犹豫、马上联系我们!

谢谢、

Greg。

P.S 这里是前面提到的锁定帖子的链接。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167525/bq40z80-how-to-actuate-pre-dsg-and-dsg-fets-with-bqstudio-when-potentially-in-pf-mode 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    感谢您分享更多数据、我查看了日志、没有看到任何保护设置、因此您应该能够打开和关闭 FET、 只需确保 FET_EN = 0、这样您就可以在监测计固件尝试设置 FET 的情况下手动切换 FET。

    我确实看到运行状态 A 组中的熔丝位、这可能来自 PTC、这是一种硬件保护、将在 POR 前阻止 FET 导通。 如果您的 PCB 上未正确连接 PTC、则可能会导致误触发。

    此外、我认为共享的图像不正确、因为它们来自 BQ40Z50、而其他数据是 BQ40Z80。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、是的、我们一直使用 BQ40Z50开发板作为比较、而在 BQ40Z80-DEV 缺货时、 我们一直使用它作为比较、必须将图像混合起来、抱歉! 保险丝连接听起来确实是一个有希望调查的引脚、因为我的设计使该引脚悬空、根据数据表、应在接地端接、我现在将修改硬件并查看这是否解决了我们的问题。

    谢谢、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Wyatt、我很高兴地确认、自从将保险丝连接到 VSS 以来、我们已经看到行为发生了变化、现在我们可以检测到 FET 栅极上的微小变化、最高可达0.16V (从4mv 开始)左右。 因此硬件正在响应、我已经在第二个没有组装 FET 的电路板上尝试过该解决方案、我得到的是35V! 我想我现在面临的问题是电池组电压、DSG 引脚通过4个10M 电阻器连接。 我将尝试修改电路板、以便明天将所有栅极连接到1 10M、然后进行一些更新。 我不太愿意将该主题标记为已解决、因为我没有看到 PDSG 引脚的行为发生变化。 我将应用适当的硬件更改、并在明天发送更多日志。

    非常感谢您的帮助、这似乎是朝着正确方向迈出的一步!

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    那么、您使用 BQ40Z50作为定制 BQ40Z80板的参考吗? 如果这是定制 PCB、您可以共享原理图并查看、则看起来它可能与硬件相关、而不是与电量监测计设置相关、并具有固件或通信功能。

    此致、

    Wyatt Keller