This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175:断续模式保护与平均输出电流限制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566895/lm5175-lm5175-hiccup-mode-protection-vs-average-output-current-limitting

器件型号:LM5175

您好!

我将 LM5175用于降压/升压转换器、例如在这种情况下。

・μ V 输入电压20-32 [V]

・Vout 24 [V]

・μ V Iout (最大值) 8.3 [A]

我想使该转换器限制输出电流。  

因此、我尝试设置"断续模式"和"平均输出电流限制"。

问题是这样。

・我可以同时设置这两种保护模式吗?

・如果设置了2个保护并同时开始运行,那么限制输出电流的优先级是什么?

我尝试设置 Rsense = 6m Ω、RSNS = 6m Ω。

结果就是这样。

0-4A:平均输出电流限制。

4-8 A:断续模式。

8 - A:平均输出电流限制。  

此致、
Tomoya /日本