This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM140L:LM140LAH-12振荡

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586374/lm140l-lm140lah-12-oscillating

器件型号:LM140L

尊敬的所有人

我在所附文件中的简单电路中使用的是12V 固定稳压器 LM140LAH-12。

目标是在非常敏感的应用中消除"所有"直流/直流纹波、并满足极低噪声要求。

问题在于稳压器正在振荡、其输出是稳压电压之上的锯齿信号。

测试负载电流 为20mA 时、p-p 振幅在 KHz 范围内为几十毫伏。

请注意、这不是 LDO。

对于该特定稳压器的容性负载是否有任何建议? 移除4.7uF 电容器、它将不再振荡!

期待您的建议。

此致、

      Joao Ferreira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "。 移除4.7uF 电容器、它将不再振荡! "

    原理图显示了两(2)个4.7uF 电容器。
    我假设:您移除了 Cout (C22)、它不再发生振荡、C22是低 ESR 陶瓷、并且振荡不会出现在输入端。
    LM140系列非常稳定、通常对输出电容值或电容类型不敏感。
    ~猜测,振荡“在 KHz 范围内”:电路~可能是振铃。
    我建议将 C22更改为钽电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论。

    实际上、我是指输出电容器(C22)。 它是一个低 ESR 陶瓷电容器(X7R)。

    你的评论证实了我的想法。

    我的帖子旨在倾听其他人的意见、并了解是否有关于此器件的技术说明。

    LM140的数据表对容性负载及其 LM140的行为没有太多的说明。

    我想知道 TI 是否建议使用更新的器件替代 LM140LAH-12。

    我还将为此应用测试 TPS7A4901、但我宁愿使用固定电压稳压器。

    谢谢 Donald。

    此致、Joao